JAJSR22 August 2023 SN74LV14B-EP
PRODUCTION DATA
SN74LV14B-EP を使用して、外部フリップ・フロップを備えたカウンタに段を追加できます。カウンタはネガティブ・エッジ・トリガを使用するため、この機能を実現するには、フリップ・フロップのクロック入力を反転する必要があります。このアプリケーションでは、カウント機能に影響を及ぼす可能性のあるノイズの問題が発生して誤った周波数分割になるのを避けるために、シュミット・トリガ入力を使用することが重要です。この機能に必要となるのは、SN74LV14B-EP デバイスで利用可能な 6 つのインバータのうちの 1 つだけであるため、残りのチャネルは、反転信号や信号の整合性向上を必要とする他のアプリケーションに使用できます。未使用の入力は、VCC または GND に接続して終端する必要があります。未使用の出力はフローティングのままにできます。