JAJSR25 August 2023 SN74LV595B-EP
PRODUCTION DATA
SN74LV595B-EP は単一シリアル入力から 7 セグメント・ディスプレイを駆動するために使用できます。この実装では、シリアル出力を利用し、いくつかの入力信号を組み合わせることで、ディスプレイの制御に必要な I/O ピンの数を 16 個から 4 個に削減できます。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN74LV595B-EP は制御用の通信インターフェイスを必要としません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。
ディスプレイをオフにする必要がある場合や、輝度を制御するために PWM 信号に接続する必要がある場合、OE ピンを使用して出力を簡単にディセーブルにすることができます。ただし、このピンを Low に接続し、SN74LV595B-EP の出力をそれに応じて制御してすべての出力をオフにすることができ、必要な I/O を 3 つに減らすことができます。カスケード接続できる SN74LV595B-EP デバイスの数には実質的に制限はありません。さらに追加するには、シリアル出力を以下のシリアル入力に接続し、それに応じてクロックを接続する必要がありますシフト・レジスタと出力レジスタを別々に制御することで、次の桁のデータがシフト・レジスタにロードされている間に目的の桁を表示できます。