JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TAS2780 は、外部 VBAT1S 電源の有無にかかわらず動作可能です。外部 VBAT1S 電源を使用せずに構成した場合、PVDD 電圧は内部 LDO で使用されて、この電源電圧を生成します。表 9-1 で推奨されているように、デカップリング・コンデンサを基板に実装する必要があります。この場合は、ソフトウェア・シャットダウンから移行する前に、VBAT1S_MODE ビットを High にセットしておく必要があります。VBAT1S 電源の動作モードの詳細については、セクション 11.1 を参照してください。