JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
TCAL6408 は、幅広い範囲の電源電圧の電圧変換に対応しています。そのため、デバイスは I2C 側で最新のプロセッサとのインターフェイスが可能となり、電源レベルが低くなるため、消費電力の節約になります。プロセッサの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品には依然としてより高い電圧供給が必要です。
VCCI ピンは I2C バスの電源供給となるため、SCL、SDA、RESET ピンに接続されたプルアップ抵抗は VCCI で終端する必要があります。INT 出力にはオープン・ドレイン構造があり、アプリケーションに応じて、VCCP または VCCI への外部プルアップ抵抗が必要です。VCCP ピンは、P ポートへの電源供給となります。いずれかの P ポートで外部プルアップ抵抗を使用するか、または LED をいずれかの P ポートで駆動する場合、P0-P7 に接続される抵抗または LED は VCCP で終端する必要があります。デバイスの P ポートを出力として構成すると、LED を直接駆動するために最大 25mA までシンクできますが、追加の外部抵抗により電流を制限する必要があります。
TCAL6408 のデジタル・コアは 8 ビットのデータ・レジスタで構成されており、ユーザーは I/O ポートの特定を構成することができます。電源オン時、またはリセット後に、I/O は入力として構成されます。ただし、Configuration レジスタに書き込むことにより、システム・コントローラは I/O を入力または出力のどちらにも構成することが可能です。各入力または出力のデータは、対応するInput Port レジスタまたは Output Port レジスタに保持されます。Input Port レジスタの極性は、Polarity Inversion レジスタで反転することができます。すべてのレジスタは、システム・コントローラで読み出すことができます。さらに、TCAL6408 には、I/O ポートの強化に特化した Agile I/O 機能が搭載されています。Agile I/O 機能とレジスタには、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップ抵抗とプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力が含まれています。これらの Configuration レジスタにより柔軟性が向上するため、I/O は強化され、ユーザーは消費電力、スピード、EMI などの設計を最適化できるようになります。
デバイスの他の機能には、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンで発生する割り込みがあります。デバイスをデフォルトの状態にリセットするには、RESET ピンに Low 論理レベルを印加するか、ソフトウェア・リセット・コマンドを送信するか、またはデバイスの電源を一度切ってパワーオン・リセットを行います。ADDR ハードウェア・セレクタブル・アドレス・ピンを使用することで、2 つの TCAL6408 デバイスを同じ I2C バスに接続することができます。
TCAL6408 のオープン・ドレイン割り込み (INT) 出力は、いずれかの入力状態が対応する Input Port レジスタの状態と異なる場合にアクティブになって、入力状態が変化したことをシステム・コントローラに示すために使用されます。INT ピンは、プロセッサの割り込み入力に接続することができます。このラインで割り込み信号を送信することにより、デバイスは I2C バスで通信しなくても、リモート I/O ポートに受信データがあるかどうかをプロセッサに通知することができます。
システム・コントローラは、タイムアウト時、またはその他の不正な動作時に、RESET 入力ピンに Low をアサートするか、または VCCP ピンへの電源を一度切ってパワーオン・リセット (POR) することにより、リセットすることができます。リセットにより、レジスタはデフォルト状態になり、I2C/SMBus ステート・マシンは初期化されます。RESET 機能でも POR でも、同じようにリセット / 初期化を行えますが、RESET 機能はデバイスの電源をオフにする必要がありません。
1 本のハードウェア・ピン (ADDR) を使用すると、固定 I2C アドレスをプログラムして変更することができ、2 つのデバイスで同じ I2C バスや SMBus を共有することができます。