JAJSLX2A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
THS4541-DIE は、主に +3V~+5V の公称単一電源の電圧で動作することを想定しています。電源電圧許容範囲は、2.7V (3V 公称電源で 10% 低下) と 5.4V (5V 公称電源で 8% 上昇) の指定動作範囲に対応します。Topic Link Label8.1.1 で説明されているように、電源デカップリングが必要です。THS4541-DIE では、デバイスの両端の合計値が 5.5V 未満 (絶対最大値) であれば、分割 (またはバイポーラ) 電源を使用できます。
逐次比較型 ADC の駆動では、負電源を使用して忠実なスイング・ツー・グランド出力を実現することが必要な場合があります。THS4541-DIE では、レール・ツー・レール出力が示されていますが、リニア動作では電源レールに対して約 200mV のヘッドルームが必要です。リニア出力スイングをグランドまで拡張するための簡単なオプションの 1 つは、LM7705 の固定 –230mV 負電源ジェネレータを使用して、必要とされる小さな負電源電圧を供給することです。この低コスト固定負電源ジェネレータは、THS4541-DIE で使用する 3V~5V の正電源入力を受け付け、負のレールに –230mV の電源を供給します。LM7705 を使用することで、完全差動アンプで真の 0 ボルトに対応するために拡張されたレール・ツー・レール出力範囲で説明されている効果的なソリューションが実現できます。