8.2 ダイナミック・インピーダンス
ダイナミック・インピーダンスは
と定義されます。2つの外部抵抗を使用する場合(Figure 15を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスは
で求められ、
とほぼ等しくなります。
TL431LIのVKAはダイナミック・インピーダンスの影響を受けることがあります。VKAに対するTL431LIのテスト電流Itestは電気的特性 で規定されています。Itestの偏差は、出力VKAの偏差の原因となる可能性があります。Figure 17に、ダイナミック・インピーダンスがVKAに与える影響を示します。