JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
BLANK が Low のとき、オンまたはオフ制御データ ラッチのデータが「1」なら対応する出力がオンになり、データが「0」ならオフのままです。BLANK が High のとき、すべての出力は強制的にオフになります。この制御を 表 7-2 に示します。
出力 ON または OFF データ | 定電流出力の状態 |
---|---|
0 | オフ |
1 | オン |
デバイスの電源を最初にオンにしたとき、16 ビット シフト レジスタのデータ、および出力のオン / オフ データ ラッチのデータはデフォルト値に設定されません。したがって、定電流出力をオンにする前に、出力のオンまたはオフ データをデータ ラッチに書き込む必要があります。出力のオン / オフ データ ラッチ内のランダム データの結果として定電流がオンになることがあるため、電源オン時には BLANK を High にする必要があります。