JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
内蔵のプリチャージ FET により、多重化された LED モジュールのゴーストが防止されます。この現象の原因の 1 つは、定電流出力 (OUTn) の寄生容量充電電流と、LED 経由で OUTn に接続された PCB 配線です。 図 7-1 に、メカニズムの 1 つを示します。
図 7-1 では、定電流ドライバが LED0-0 を (1) でオンにし、(2) でオフにします。LED0-0 がオフになると、OUT0 電圧は LED0-0 によって VCHG にプルアップされます。この OUT0 ノードにはいくらかの寄生容量があります (定電流ドライバ出力容量や、C0-2 として示される基板レイアウト容量など)。LED0-0 がオフになった後、SWPMOS0 がオフになり、COM0 については SWNMOS0 がオンになり、COM0 は GND にプルダウンされます。COM0 と OUT0 の間には寄生容量が存在するため、OUT0 電圧も GND にプルダウンされます。その後、次の共通ライン (COM1) で SWPMOS1 がオンになります。SWPMOS1 がオンになると、OUT0 電圧がグランド電圧から VLED – VF にプルアップされます。充電電流 (ICHRG) は LED1-0 を経由して寄生コンデンサ (C0) に流れるため、LED が短時間オンになり、LED1-0 のゴースト効果が発生します。
図 7-2 に示すように、TLC59283 には内部プリチャージ FET があり、ゴーストを防止します。単一のコモン ラインの PWM 制御が完了してからわずかな遅延時間が経過すると、FET は OUTn を VCC にプルアップします。 SWMOS1 がオンになると、充電電流は LED1-0 を経由して C0 に流れず、(3) でゴーストが除去されます。ただし、LED アノード電圧、直列接続された LED の数、LED 順方向電圧、TLC59283 VCC 電源電圧によっては、十分なゴースト キャンセル効果が得られない場合があります。