JAJSIO2H March 2020 – February 2026 TLV9041 , TLV9042 , TLV9044
PRODMIX
TLV904x シリーズの入力同相モード電圧範囲は、両方の電源レールまで及びます。これは、1.2V という非常に低い電源電圧で動作している場合でも、標準電源電圧の 5.5V で動作している場合でも同様です。この性能は、N チャネル入力差動ペアと P チャネル差動ペアを並列接続した相補入力段によって実現されます。詳細については、セクション 7.2 を参照してください。
相補入力段を持つほとんどのアンプでは、入力ペアの 1 つ (通常は P チャネル入力ペア) は、入力オフセット電圧、オフセット ドリフトにおいて、N チャネル ペアよりもわずかに優れた性能を実現するように設計されています。そのため、P チャネル ペアが同相範囲の大部分をカバーし、正のレールからの特定のスレッショルド電圧で、N チャネル ペアが徐々に引き継ぎ始めるように設計されています。スレッショルド電圧の直後、遷移領域と呼ばれる狭い範囲の間は、両方の入力ペアが動作します。この領域を超えると、N チャネル ペアが完全に動作を引き継ぎます。この遷移領域内では、この領域の外側でデバイスが動作しているときと比較して、PSRR、CMRR、オフセット電圧、オフセット ドリフト、THD が劣化する可能性があります。したがって、ほとんどのアプリケーションでは一般的に、性能が多少向上する P チャネル入力範囲での動作が好まれます。
TLV904x では、P チャネル ペアは通常、負電源レールから (V+) – 0.4V までの入力電圧範囲で動作し、N チャネル ペアは通常、正電源から (V+) – 0.4V までの入力電圧範囲で動作します。遷移領域は通常 (V+) – 0.5V から (V+) – 0.3V の範囲で、この領域では両方のペアがオンになります。上記の電圧レベルは、トランジスタのスレッショルド電圧に関連するプロセスの変動によって変化する可能性があります。TLV904x では、上記の 200mV の遷移領域は、どちらの方向でも最大 200mV 変動する可能性があります。したがって、過渡領域 (両方の段がオンになる) は、Low では (V+) - 0.7V~(V+) - 0.5V、High 側では最大 (V+) - 0.3V~(V+) - 0.1V の範囲になる可能性があります。
P チャネル入力ペアは通常、N チャネル入力ペアよりも性能が優れていることを考慮し、TLV904x は、業界で最も優れた入力アンプと比較して、P チャネル入力ペアの範囲が大幅に広がるように設計されています。下に TLV904x と TLV900x の比較を示します。なお、TLV900x では P チャネル ペアの動作範囲は正電源レールから 1.4V までと規定されていますが、TLV904x では P チャネル ペアが正電源レールから 0.7V まで動作することが規定されています。TLV904x における追加の 700mV の P チャネル入力ペア動作範囲は、低電源電圧 (1.2V、1.8V など) で動作させる場合に特に有用です。このような低電圧条件では、通常 P チャネル入力範囲が大きく制限されるためです。
そのため、入力信号の広い同相スイングは、TLV904x の P チャネル入力ペアの範囲でより容易に対応でき、遷移領域を回避できる可能性が高いため、直線性を維持できます。

| V+ = 2.75V、V- = -2.75V |

| V+ = 2.75V、V- = -2.75V |