図 6-8 に、
TMAG5173-Q1 がサポートする、ゼネラル コール I
2C 書き込みコマンドの例を示します。このコマンドは、複数の I
2C デバイスを 1 つの I
2C バスに同時に構成する場合に役立ちます。開始バイトには 8 ビットの 0 が含まれています。2 番目のバイトの MSB には、変換トリガ ビットが含まれています。レジスタ アドレスのデコードの完了後に、新しい変換を開始するにはこのトリガ ビットに 1 を書き込みます。2 番目のバイトの下位 7 ビットには、書き込みコマンドの開始レジスタ アドレスが含まれます。2 つのコマンド バイトの後、プライマリ デバイスは、I
2C バス内のすべてのセカンダリ デバイスの対応するレジスタ アドレスに書き込まれるデータを送信し始めます。書き込みバイトごとに、セカンダリ デバイスの連続するレジスタ アドレスのデータが送信されます。