JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
CPU タイマ 0、1、2 は、16 ビット クロック プリスケーラを備え、周期をプリセット可能な、同一の 32 ビット タイマです。これらのタイマは 32 ビット カウント ダウン レジスタを備えており、カウンタが 0 に達したときに割り込みを生成します。このカウンタは、プリスケーラ値設定で分周された CPU クロック速度でデクリメントされます。カウンタが 0 になると、32 ビットの周期値が自動的に再ロードされます。
CPU タイマ 0 は一般用途であり、PIE ブロックに接続されています。CPU タイマ 1 も一般用途であり、CPU の INT13 に接続できます。CPU タイマ 2 は DSP/BIOS 用に予約済みであり、CPU の INT14 に接続されています。DSP/BIOS が使用されていない場合、CPU タイマ 2 は一般用途に使えます。
CPU タイマ 2 には、次のいずれかのクロックを供給できます。