JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
スロー・スタート時間は内部で実装されていないため、外部でスロー・スタート時間をプログラミングすることを強くお勧めします。TPS54331 デバイスでは、SS ピン電圧または内部電圧リファレンスの低い方の電圧を、エラー・アンプに供給される電源のリファレンス電圧として使用し、それに従って出力のレギュレーションを行います。SS ピンとグランドとの間のコンデンサ (CSS) により、スロー・スタート時間が実装されます。TPS54331 には、外部のスロー・スタート・コンデンサを充電する 2μA の内部プルアップ電流源が内蔵されています。スロー・スタート時間 (10% から 90% へ) を計算するには、式 3 を使用します。
ここで、
良好なスタートアップ動作を保証するには、スロー・スタート時間を 1ms~10ms の範囲内にする必要があります。スロー・スタート・コンデンサの値は、27nF を超えないようにしてください。
通常動作中に、入力電圧が VIN UVLO スレッショルドを下回るか、EN ピンが 1.25V 未満になるか、サーマル・シャットダウンのイベントが発生した場合、TPS54331 デバイスはスイッチングを停止します。