このデバイスを使用して設計を開始する前に、以下を考慮してください。
- VIN、PGND、および SW のパターンを可能な限り広く配置し、トレースインピーダンスを低減、放熱を改善してください。
- 電源部品 (入力 / 出力コンデンサ、インダクタ、IC を含む) は、PCB の上面に配置します。小信号パターンをノイズの多い電源ラインから遮蔽 / 絶縁するために、少なくとも 1 つのソリッドなグランド内部プレーンを挿入します。
- パワー MOSFET の堅牢性を確保するには、VIN デカップリングコンデンサの配置が重要です。各ピン (ピン 4 と 12) に 1μF /25V/0402 セラミック高周波バイパス コンデンサを接続する必要があり、隣接する PGND ピン (それぞれピン 5 とピン 11) に接続します。残りのセラミック入力キャパシタンスは、これらの高周波バイパスコンデンサの隣に配置します。残りの入力キャパシタンスは基板の反対側に配置できますが、IC のピンとコンデンサ間のインピーダンスを最小限に抑えるため、可能な限り多くのビアを使用してください。
- できるだけ多くのビアを PGND ピンの下と近くに配置します。この動作により、寄生インピーダンスが最小限に抑えられ、熱抵抗も低下します。
- 両方の VIN ピンの近くにビアを使用し、内部層を経由してこれらのビア間を低インピーダンスで接続します。各 VIN ピンの下にビアを配置することもできます。
- VCC のデカップリング コンデンサは、PGND (ピン 5) に短い間隔で、デバイスのできるだけ近くに配置します。VCC デカップリング ループが小さくなっていることを確認し、12mil 以上の幅のトレースを使用して接続を配線します。
- BOOT コンデンサを、BOOT ピンと SW ピンのできるだけ近くに配置します。接続には 12mil 以上の幅のトレースを使用します。
- SW ピンとインダクタの高電圧側を接続する PCB トレースは、スイッチ ノードとして定義されます。このスイッチ ノードは、できる限り短く、幅広くする必要があります。
- 外部帰還を使用する場合は、シングルエンド センシングやリモート センシングに関係なく、FB パターンの距離を最小限に抑えるため、常にデバイスの近くに帰還抵抗を配置します。
- リモート センシングの場合、FB 電圧分割抵抗からリモート ロケーションへの接続は PCB トレースの差動ペアである必要があり、0.1μF 以上のバイパス コンデンサを介してケルビン センシングを実装する必要があります。リモート検出信号のグランド接続を GOS 端子に接続する必要があります。リモート センシング信号の VOUT 接続は、下側のフィードバック抵抗を GOS ピンに終端したフィードバック抵抗分周器に接続する必要があります。安定した出力電圧を維持し、リップルを最小限に抑えるには、インダクタや SW ノード、高周波クロック ラインなどのノイズ源から、1 対のリモート検出ラインを離して配置する必要があります。リモート検出ラインのペアを上下のグランド プレーンでシールドすることを TI は推奨します。
- シングルエンド センシングの場合、FB ピンと出力電圧間の上部フィードバック抵抗を 0.1μF 以上の高周波ローカル出力バイパス コンデンサに接続し、GOS を AGND に短いトレースで短絡します。
- AGND ピン (ピン 19) をデバイスの下にある PGND ピン (ピン 5 と ピン 11) に接続します。
- カップリングを制限するため、PG 信号やその他のノイズの多い信号は、VOS /FB や GOS などのノイズに敏感な信号の近くにアプリケーションで配線しないでください。
- レイアウトの推奨事項については、レイアウト例を参照してください。