JAJSOP6C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
TPS65219 PMIC は、7 個のレギュレータ、3 個の降圧コンバータ、4 個の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を内蔵しています。このパワー マネージメント IC は電源リソースに加えて、構成可能な 3 本のマルチファンクション ピン、1 つの GPIO、2 つの GPO と I2C 通信機能も統合されているため、複数のプロセッサや SoC にを供給するための理想的なコストとサイズの最適なソリューションとなっています。プロセッサと周辺装置に電力を供給する目的で TPS65219 を設計する際には、いくつかの事項を考慮に入れる必要があります。供給レールの数およびそれとともに使用される外部コンポーネントを決定するには、必要なレギュレータの数、必要なシーケンス、負荷電流要件、電圧特性のすべてが重要です。次のセクションでは、一般的なケースについて説明します。特定のケースについては、注文可能な型番に基づいて該当するユーザーガイドと技術参考書(TRM)を参照してください。