JAJSQY8B March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
定常状態動作中は、TPS7H502x の入力電圧は 4.5V ~ 14V の間にする必要があり、TPS7H503x の入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。VIN と AGND の間には、少なくとも 0.1µF のバイパス キャパシタンスが必要です。入力バイパス コンデンサは、コントローラにできるだけ近くに配置する必要があります。VIN、EN、および GND の間に接続された抵抗分圧回路を使用して、入力電圧の UVLO を調整できます。
VIN に印加される電圧は、VLDO の電圧を生成する内部レギュレータの入力として機能します。TPS7H502x では、VLDO の出力は、4.5V ~ 5.5V の範囲でプログラム可能です。これにより、VLDO を PVIN に接続し、コントローラを使用して GaN パワー半導体デバイスを駆動できます。VLDO をプログラムする際、抵抗分圧回路は 2 つの抵抗で構成されます:VLDO と VLDO_FB の間の R VTと、VLDO_FB と AGND の間の RVB。式 1を使用して、適切な RVB 抵抗を選択できます。
ここで
VLDO がドライバ段への入力として使用されない TPS7H502x アプリケーションでは、VLDO を 5V に設定するための抵抗を選択することが推奨されます。抵抗 RVTおよび RVB は、常に実装する必要があります。TPS7H502x VLDO レギュレータの最大ドロップアウト電圧は 0.4V です。VLDO レギュレータのヘッドルーム電圧が増加すると、その出力電流容量も増加しますが、入力電圧が 7V に達するまで続きます。これで、VLDO レギュレータの最大電流能力を実現できます。詳細については、セクション 6.5 を参照してください。これは、VLDO が GaN FET を駆動するために PVIN に規定された入力電圧を供給するアプリケーションにおいて重要になります。FET に要求されるゲート電流は、次のように決まります:
ここで
このシナリオでは、VLDO が FET に供給する外部電流は、レギュレータの能力を超えてはなりません。TPS7H503x の場合、VLDO 出力は 5V に固定されています。このデバイスの PVIN の推奨最小動作電圧は 8V なので、VLDO を PVIN に接続することはできません。すべてのデバイスにおいて、VLDO に接続する推奨容量は 1µF です。デバイスの EN ピンは VLDO にも接続できます。