JAJSQY8B March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
コンバータおよびプリント基板内の漏れインダクタンスや寄生容量が FET のドレインで過剰なリングを引き起こし、最終的に問題となる可能性があるため、RCD クランプが使用され、リングの大きさと周波数を FET の選択された電圧定格内で十分に減衰させます。
一般的に、これらの値はテスト時に最適化されます。リンギングはプリント基板の寄生成分に大きく依存するためです。しかし、出発点として、次の方程式を使用して、許容されるオーバーシュートに基づいてクランプ抵抗 RCLAMP、およびコンデンサ CCLAMPの値をそれぞれ決定することができます。
パラメータ KCLAMPは、目標のオーバーシュート値を定義します。たとえば、許容されるオーバーシュートを 50% にすると、KCLAMPを 1.5 に設定します。
次に、トランスの漏れインダクタンス LLEAKAGEおよび 1 次側ピーク電流 IPRI_PEAKをを使用して、クランプ抵抗を概算できます。クランプ コンデンサの値は、その後で決定できます。Δ VCLAMPは、クランプ容量の許容リップルを希望するクランプ電圧の割合として定義することに注意してください。たとえば、2% のリップルの場合、Δ VCLAMPは 0.02 に設定されます。