JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
TPS7H502x と TPS7H503x を EN ピンで有効化するためのいくつかの方法があります。このピンは VLDO に直接接続することができ、VLDO の電圧が EN ピンの立ち上がりエッジ電圧スレッショルドを超えると、デバイスが有効化されることになります。このピンは、シーケンシングが必要な場合に外部で生成された信号や互換性のある PGOOD 信号で駆動することもできます。最後に、図 7-6 に示すように、2 つの抵抗を使用して、VIN がユーザーが設定した閾値を超えたときにコントローラを有効化するようにプログラムできます。2 つの抵抗は分圧回路として構成され、1 つは VIN と EN の間に、もう 1 つは EN と AGND の間に配置されます。
式 3 を使って、ユーザーはデバイスの希望する最大起動電圧に基づいて、選択した RUVLO_BOT の値に対する RUVLO_TOP の値を計算できます。これらの選択された抵抗を使用して、式 4 を使って最小スタートアップ電圧を決定できます。
図 7-6の 2 つの抵抗構成では、入力電圧が特定のスレッショルドを下回ると、コントローラは過電圧ロックアウトによりシャットダウンします。これは、EN ピンのヒステリシスによるものです。シャットダウンが予想される電圧を決定するには、式 5および式 6を使用します。
RUVLO_TOPとRUVLO_BOTの値を選択するときは、ユーザーが注意する必要があることに注意してください。適切な動作を確保するために、これらの抵抗の選定を最適化することが推奨されます。UVLO 値は、すべての状況でデバイスが期待通りにオンになることを確実にするために、入力電圧の 75% 以下である必要があります。UVLO をこれより高く設定すると、デバイスのターンオンで問題が発生する可能性があります。図 7-7 は、12V レール上での期待される起動電圧と UVLO 電圧を示して、最大起動電圧は公称入力電圧の 90% です。この場合、入力電圧が公称値の 75% から 65% の間に低下すると、ターンオフが発生します。