特に高いスイッチング周波数の場合、スイッチ モード電源を動作させるために、適切なレイアウトが非常に重要です。TPSM8286xx デバイスの PCB レイアウトでは、最高の性能を得るために細心の注意が必要です。レイアウトが不適切な場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 粗悪なラインおよびロード レギュレーション
- 不安定性
- EMI 放射の増加
- ノイズ感度
一般的なベスト プラクティスの詳細な説明については、Analog Design Journalの『降圧コンバータの優れた PCB レイアウトを行うための 5 つのステップ』 を参照してください。TPSM8286xx の具体的な推奨事項を以下に示します。
- 入力コンデンサは、デバイスの VIN ピンと PGND ピンにできる限り近づけて配置してください。この配置は、最も重要な部品配置です。入力コンデンサは ビアを避けて VIN ピンと PGND ピンに直接配線します。
- 出力コンデンサは VOUT および PGND ピンの近くに配置し、ビアを避けて直接配線します。
- ノイズのピックアップを最小限にするため、R4 は VSET/VID または VSET/PG ピンの近くに配置します。
- VOSピンのパターンは、ノイズに敏感な信号パターンです。ノイズが誘発されないように特に注意してください。パターンは SW から離して配置します。
- AGND ピンと PGND ピンは共に PCBの最上層に直接接続します。
- 部品の配置、配線、熱設計の例については、図 9-28を参照してください。
- このデータシートの末尾に記載されているTPSM8286xxの推奨ランドパターンをご覧ください。最良の製造結果を実現するには、一部のピン(VIN、VOUT、PGNDなど)を大きな銅プレーンに接続するときに、SMD(はんだマスク定義)としてパッドを作成します。SMD パッドを使用すると、各パッドのサイズが同じに維持され、リフロー中にはんだによってデバイスが引っ張られるのを避けられます。