JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
最良の出力と入力電圧フィルタリングを実現するには、低ESRのセラミック コンデンサが必要です。入力コンデンサは、入力電圧リップルを最小化し、入力電圧スパイクを抑制し、このデバイスに安定したシステムレールを提供します。入力コンデンサは、VINとPGNDの間で、それぞれのピンにできるだけ近づけて配置する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは、22μFで十分ですが、より大きな容量であれば入力電流リップルが低減されます。『電源モジュールを使用した低 EMI 設計の簡素化』ホワイト ペーパーで説明しているように、入力コンデンサは、システムの EMI 性能において重要な役割を果たしています。
本デバイスは、等価直列抵抗 (ESR) の小さいセラミック コンデンサを出力コンデンサとして使用できるアーキテクチャを採用しています。出力電圧リップルを低減するため、これらのコンデンサを使うことを推奨します。コンデンサの容量は 2×22µF から 150µF までの範囲で変更可能です推奨する標準的な出力コンデンサは、X5R以上の誘電体を使用した 2×22µF または 1×47µF のコンデンサです。値が 150µF を超えると、コンバータのループ安定性が低下する可能性があります。
高容量のセラミック コンデンサには DC バイアス効果による容量の減少が発生し、最終的な実効容量に大きな影響を与えます。パッケージサイズと電圧定格を考慮しながら、適切なコンデンサを慎重に選択してください。有効入力容量が 10µF 以上であり、有効出力容量が 22µF 以上であることを確認してください。