このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TUSB4020BI は、2 ポートの USB 2.0 ハブです。上流ポートでハイ スピード / フル スピード USB 接続を、2 つの下流ポートでハイ スピード、フル スピード、ロー スピード USB 接続を提供します。上流のポートが、ハイ スピードおよびフル スピード / ロー スピードの接続をサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピードおよびフル スピード/ロー スピード USB 接続が有効になります。上流のポートが、フル スピード / ロー スピード接続のみをサポートする電気的環境に接続されている場合、下流のポートでハイ スピード接続が無効になります。
TUSB4020BI には、ポートごと、または一括の電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。
ポート パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート パワー個別制御のハブが過電流イベントを検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
TUSB4020BI の下流ポートは、バッテリ充電用の接続下流ポート (CDP) ハンドシェイクに対応し、バッテリを充電するアプリケーションをサポートします。上流ポートが接続されていないときは、専用充電ポート (DCP) モードもサポートします。DCP モードは、USB バッテリ充電および中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 をサポートする USB デバイスに対応します。また、自動モードでは、上流ポートの未接続時に BC デバイスとデバイダ モード充電ソリューションをサポートするデバイスが透過的にサポートされます。
TUSB4020BI は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、または PID、VID、およびカスタム ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus ターゲット インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用する場合、カスタム ストリングをサポートします。
このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作する産業用バージョンです。