JAJSEI9B October 2017 – January 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
UCC28056は、ピーク入力電圧検知およびゼロ電流検出(ZCD)に向けて、内部で入力電圧波形を再構成します。DCM/CrMモードでは、ブースト・インダクタを通ったサイクル平均電圧がゼロでなければいけません。UCC28056は、ZCD/CS端子の波形からドレイン波形を抽出し、それをフィルタ処理してスイッチング・サイクルの平均ドレイン電圧(VInSyn(θ))を抽出することにより、入力電圧の内部表現を生成します。
デジタル・ピーク検出器は、GFFの値を、THLinMax期間に交差した最も高いコンパレータ閾値に基づいて選択します。高いGFF値へのスイッチは、当該閾値を公差するとすぐ実行されます。低いGFF値へのスイッチは、THLinMax期間が満了し、ピーク検出器が入力電圧ピークを捕捉した時点でしか実行されません。THLinMaxタイマは入力動作周波数に同期しません。
スイッチング動作の開始前、電源投入時、またはバースト・オフ期間後に、ZCD/CS端子の電圧をサンプリングし、これを用いて適切な始動GFF値を選択します。この方法は、スイッチングを行っていない期間中に、入力整流器および整流器ブリッジ後のコンデンサがピーク入力電圧を捕捉したと仮定しています。
Figure 20. 正規化したゲインと入力電圧との関係