JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
UCC28063 のピーク制限コンパレータは、入力電流の合計値を検出し、突入および過負荷状態時に MOSFET を保護するために使用されます。信頼性を確保するため、この設計のピーク電流制限 (IPEAK) スレッショルドは、電源投入時に観測される公称最大電流の 120% に設定されています (式 37 を参照)。
電流検出のために標準的な 15mΩ 金属皮膜電流検出抵抗を使用します (式 38 を参照)。通常動作時の電流検出抵抗の電力損失の推定値 (PRS) は 0.25W 未満です (式 39 を参照)。
電流検出抵抗を選択する際の最も重要なパラメータは、サージ定格です。この抵抗は、ヒューズの溶断に必要な電流 (F1) よりも大きい短絡電流に耐える必要があります。I2t (アンペア 2 乗秒) は、ヒューズの溶断に必要な電流に起因する熱エネルギーの測定値です。ここで、I2t は、RMS 電流の 2 乗に電流の持続時間 (秒) を乗じた値です。設計を短絡状態から保護するため、I2t が 14A2s である 4A ヒューズを選択しました。電流検出抵抗のサージ保護耐性が十分高くなるように、この設計では 15mΩ、500mW の金属ストリップ抵抗が選択されました。この抵抗のサージ定格は 2.5W (5 秒間) です。この結果は 833A2s に相当し、ヒューズが溶断する前の短絡に耐えるのに十分な大きさの I 2t 定格を持っています (式 40 を参照)。