JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションでは、WL1837 モジュール、RF 配線、アンテナのレイアウトに関する推奨事項について説明します。
レイアウトの推奨事項を、表 10-2 に示します。
項目 | 説明 |
---|---|
熱特性 | |
1 | グランド・ビアは、パッドの近くに配置する必要があります。 |
2 | モジュールが実装されている層では、モジュールの下に信号を配線してはいけません。 |
3 | 放熱のため、2 番目の層に完全なグランド・プレーンを配置します。 |
4 | システムの安定と放熱のため、モジュールの下にソリッドのグランド・プレーンとグランド・ビアを配置します。 |
5 | 可能なら、最初の層のグランド・プレーンを増やし、最初の層からの配線はすべて内側の層に配置します。 |
6 | 信号の配線は、モジュールの実装層の下、ソリッド・グランド層の下にある 3 番目の層に配置できます。 |
RF 配線とアンテナの配線 | |
7 | RF 配線のアンテナのフィードは、グランド基準を超えて、できるだけ短くする必要があります。この場所で、配線は放射を開始します。 |
8 | RF 配線の曲げは段階的なものとし、曲げ角度は約 45° を最大にして、配線の止め継ぎを行う必要があります。RF 配線に鋭角を使用しないでください。 |
9 | RF 配線は、グランド・プレーン上で、両側の RF 配線の横にスティッチ・ビアを配置する必要があります。 |
10 | RF 配線のインピーダンスは一定の必要があります (マイクロストリップ伝送ライン)。 |
11 | 最良の結果を得るため、RF 配線のグランド層は、RF 配線のすぐ下のグランド層である必要があります。グランド層はソリッドの必要があります。 |
12 | アンテナ・セクションの下に配線やグランドを配置しないでください。 |
13 | RF 配線はできるだけ短くする必要があります。アンテナ、RF 配線、モジュールは、PCB 製品の端に配置する必要があります。アンテナと筐体との距離や、筐体の材質も考慮する必要があります。 |
電源とインターフェイス | |
14 | VBAT の電力配線は、40mil 以上の幅が必要です。 |
15 | 1.8V の配線は、18mil 以上の幅が必要です。 |
16 | VBAT 配線はできるだけ広くして、インダクタンスと配線抵抗を低減します。 |
17 | 可能なら、VBAT の配線を上下と横のグランドでシールドします。 |
18 | SDIO 信号の配線 (CLK、CMD、D0、D1、D2、D3) は互いに並列に配線する必要があります。また、できるだけ短く (12cm 未満) 配線する必要があります。さらに、すべての配線の長さを同じにする必要があります。特に SDIO_CLK 配線の場合、信号品質を確保するため、配線間には十分なスペース (配線の幅またはグランドの 1.5 倍より大きい) が必要です。これらの配線は、他のデジタルまたはアナログ信号の配線とは離すようにします。これらのバスの周囲に、グランド・シールドを追加することを推奨します。 |
19 | SDIO 信号とデジタル・クロック信号はノイズ源になります。これらの信号の配線はできるだけ短くします。可能なら、周囲に空間を確保してください。 |