設計目標
入力 |
出力 |
電源 |
VinDif |
Vcmi |
VoutDif |
Vcmo |
Vcc |
Vee |
±3.64 V |
-2.05V~5.35V |
±3.64 V |
+2.048 V |
5V |
0V |
設計の説明
ほとんどの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) では、入力アンプと RC フィルタの最適化が、設計プロセスで最も困難な部分です。この問題が難しいのは、ADC 入力に大きな高周波電流過渡が発生するためです。この種の回路では、ADC からの過渡的な電荷のキックバックに応答するために、アンプの十分な帯域幅が必要です。RC フィルタは、電荷のキックバックの問題を最小限に抑えるように調整され、一般にアンチ エイリアス フィルタとしては効果的に機能しません。ADS9218 は新しいスタイルの SAR ADC で、高インピーダンスのバッファが内蔵されているため、外部駆動回路が電流過渡に応答する必要はありません。この回路のもう 1 つの利点は、フィルタとアンプの帯域幅要件を調整し、アンチエイリアス フィルタとして機能できることです。このドキュメントに示す回路構成は、100kHz の入力信号範囲に合わせて最適化されています。このドキュメントでは、要件に合わせて回路の動作を調整できるようにする、設計上のトレードオフと方法について説明します。この SAR ADC 設計を活用できる、消費電力の制限が厳しいシステムの例として、半導体のテスト、バッテリのテスト、データ アクイジション (DAQ) が挙げられます。
デザイン ノート
- ゲイン設定抵抗 Rf1、Rf2、Rg1、Rg2 には、0.1% 20ppm/℃以上の薄膜抵抗を使用します。これにより、歪みを最小限に抑え、ゲイン精度を向上させ、ドリフトを最小化できます。
- 歪みを最小限に抑えるため、フィルタ コンポーネントの Cf1、Cf2、Cdif、Ccm1、Ccm2 のすべてに COG コンデンサを選択します。他の種類のコンデンサは電圧係数と温度係数が大きいため、歪みが発生します。
- 100kHz までの周波数で低い歪みを実現するため、ドライバ アンプとして THS4551 と関連部品を選択しました。THS4541 を使用すると、1MHz などのより高い周波数で低い歪みを実現できますが、消費電力が大きくなります。THS4561 は低消費電力の選択肢で、20kHz などの低帯域幅のアプリケーションで使用できます。
- THS4552 は、THS4551 アンプのデュアル チャネル バージョンです。ADS9218 もデュアルチャネル デバイスなので、ADS9218 にはこのデバイスが適しています。このドキュメントでは、シングル チャネルのみで利用できる他の製品ファミリと比較するため、シングル チャネルの THS4551 を例にしています。
- Ro1 と Ro2 は 10Ω に設定して、THS4552 の開ループ出力インピーダンスを平坦にします。これにより、容量性負荷を駆動するアンプの安定性が向上します。
- Rin1 と Rin2 は入力 ADC の絶縁抵抗です。これらの抵抗は、ADC を外部容量性負荷から分離するもので、ADS9218 で最高の性能を得るため、経験的に 20Ω に調整されています。最良の THD を実現するため、類似の設計ではすべて、これらの抵抗を使用してください。
- 出力フィルタ Rx1、RX2、Cdif1、Ccm1、Ccm2 はアンチエイリアス フィルタです。従来の SAR ドライブでは、電荷のキックバック過渡に対応するため、このフィルタを選択する必要があります。従来型の設計では、カットオフが一般に ADC のサンプリング レートよりも広く設定されるため、フィルタは通常、アンチエイリアス フィルタとして効果的に機能できません。ADS9218 ファミリは入力インピーダンスが高く、電荷のキックバックがないため、アンチ エイリアスの要件に応じてフィルタのカットオフを設定できます。
設計手順
- ゲインと帰還回路を選択します。THS4551 でピーク性能を得るには、Rg の値を 1kΩ に設定します。他のアンプでは、SNR と安定性を最大限に高めるため、他の抵抗を使用できます。
- 出力 High と出力 Low のスイングに基づいて、最大出力差動信号を特定します。Vcmo は ADS9218 によって生成され、ピーク性能を得るために THS4551 によって使用されます。ADS9218 の入力範囲は ±3.2V なので、THS4551 の線形出力範囲で十分です。
- 入力信号 (Vcmi) の同相制限値は、FDA の同相制限値 (VcmFDA)、出力信号の同相モード (Vcmo)、差動入力信号、およびゲイン (G) に基づいて求められます。この例では、入力信号の同相範囲は -2.048V~5.352V です。
- アンプと出力フィルタの帯域幅制限を選択します。このフィルタ周波数は、適切なアンチ エイリアス フィルタとして動作するように調整できます。この例では、ナイキスト周波数で多少の減衰が求められますが、最高 100kHz まで最低減の減衰も要求されます。サンプリング レートが 10MHz なので、ナイキスト周波数は fs/2 = 5MHz になります。ナイキスト周波数で 0.1V/V の減衰を選択します。次の式から、カットオフを 502kHz にする必要があります。100kHz でのゲインは 0.981V/V または -0.17dB と計算され、この設計例では妥当な誤差です。アプリケーションで、ナイキスト周波数での減衰をさらに大きくする必要がある場合は、カットオフを低い周波数に移動するか、フィルタの次数を大きくします。
- パッシブ出力フィルタの部品を選定します。バイアス電流誤差を最小限に抑えるため、抵抗 Rx1 および RX2 は 49.9Ω に設定されています。手順 4に従って、アンプ フィルタのカットオフ周波数を 502kHz に設定します。パッシブ フィルタの差動カットオフ周波数を 5MHz に設定します。同相フィルタ コンデンサは、同相から差動への変換を最小限に抑えるため、通常は差動周波数の 10 倍未満に設定されます。
- 場合によっては、前述の方法で出力フィルタ カットオフを設定するのが現実的ではない、または不必要なこともあります。この場合、カットオフを、最大印加周波数の最低 5 倍に設定します。たとえば、印加される最大周波数が 1MHz の場合、ゲイン誤差と歪みを最小限に抑えるため、カットオフは最低で 5MHz にします。
シグナル チェーンの電力と性能のトレードオフ
このドキュメントでは、THS4551 アンプを使用し、電力に最適化されたシグナル チェーンを主な対象としています。このオプションにより、1.37mA の IQ で 100kHz の信号周波数に対して非常に優れた性能を実現できます。THS4541 を使用すると、消費電力が増加 (IQ = 10.1mA) する代わりに、1MHz まで優れた性能を実現できます。THS4541 オプションで使用する回路部品を、次の回路図に示します。これらの部品の値を選択する際は、設計ノートや設計手順に記載されているのと同じ検討事項を使用します。
Spiceモデル
このシミュレーションでは、THS4552 および ADS9218 用の TINA SPICE モデルを使用します。すべてのシミュレーションについて、アンプの出力と ADC の出力が示されています。
AC 伝達特性
アンプの帯域幅 (432kHz) は、同相および差動出力フィルタ (Rx1、RX2、Cdif、Ccm1、Ccm2) によって設定されます。このフィルタは、「TINA Spice モデル」セクションに示すように、THS4551 の回路に属しています。
DC 伝達特性
次のグラフは、アンプと ADC の DC 伝達特性を示したものです。THS4552 の出力スイング制限により、アンプの出力スイングは約 ±4.4V であることに注意してください。これは、設計ステップ 2 で期待されるスイングと一致します。シミュレーションされる ADC 範囲は ±3.2V に制限されており、このデバイスのデータシートの仕様と一致しています。絶対最大定格の範囲は AGND-0.3V~AVDD+0.3V、またはこの例では -0.3V~5.3V です。VinM と VinP は絶対最大定格の仕様に違反しないことに注意してください。
ノイズ
アンプのノイズは、アンプのノイズ密度、帰還抵抗、および帯域幅の制限によって決定されます。出力フィルタは、アンプからのノイズを 3.7μVRMS に制限します。また、ADS9218 はノイズと帯域幅の制限にも寄与します。ノイズ シミュレーションは、アンプと ADC の両方からの合計ノイズが 39.7μVRMS であることを示しています。
使用デバイス
設計の参照資料
- テキサス・インスツルメンツ、『アナログ エンジニア向け回路クックブック』