JAJA706 September 2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220
使用事例:VSYS = 3.3V、LPDDR4 メモリ、拡張温度範囲、機能安全対応
図 4-1 に、3.3V 入力電源と LPDDR4 メモリを搭載したシステム上で AM64x プロセッサに電力を供給する TPS6522053 バリエーションを示します。プリレギュレータから供給される 3.3 V は、リファレンス・システムのメイン入力電源 (VSYS) と、降圧コンバータの電力入力 (PVIN_Bx)、および LDO1、LDO3、LDO4 (PVIN_LDO1、PVIN_LDO34) に接続されます。プリレギュレータから供給される 3.3V をパワー・スイッチと組み合わせて、3.3 V VDDSHVx IO ドメインに電力を供給できます。Buck1 を使用して、0.75V で VDD_CORE に電力を供給します。Buck3 と Buck2 は、VDDS_DDR と DVDD1V8 ドメインで必要とされる 1.1V と 1.8V をサポートしています。また、LPDDR4 メモリに必要とされる電圧をサポートするのにも使用されます。GPO2 は、電源オン・シーケンスの 2 番目のスロット (持続時間 6ms) でイネーブルになるように事前にプログラムされています。この構成を使用して、外部パワー・スイッチをイネーブルにし、プロセッサのシーケンス要件を満たすことができます。このスイッチには適切なランプ・レート仕様の製品を選択し、2 番目のスロットの持続時間 6ms の間に (PMIC が電源オン・シーケンスの次のスロットを開始する前に) 安定した出力電圧を供給する必要があります)。LDO1 をバイパスとして構成すると、SD カードの電圧を 3.3V~1.8V の範囲で動的に変化させることができます。LDO1 のこの電圧の変化は、I2C を介して、または VSEL_SD ピンを HIGH (LDO1 = 3.3V) または LOW (LDO1 = 1.8V) に設定することによってトリガできます。LDO2 は、VDDR_CORE に電力を供給するのに使用されます。LDO3 は 1.8V アナログ・ドメインをサポートしています。LDO4 は、イーサネット PHY などの外部ペリフェラルに使用できる、2.5V の空き電源リソースです。GPIO と GPO1 は、デフォルトで無効になる空きデジタル・リソースですが、必要に応じて I2C を介して有効にすることもできます。図 4-2 および 図 4-3 に、TPS6522053 でプログラムされる電源オンおよび電源オフ・シーケンスを示します。