このトポロジに関するアプリケーション・ブリーフ・シリーズの第 5 回では、反転昇降圧コンバータと、Cuk コンバータについて紹介します。いずれのトポロジでも、正の入力電圧から負の出力電圧を生成できます。
反転昇降圧トポロジは、出力電圧が負のときに入力電圧の昇圧と降圧を行うことができます。スイッチ Q1 が導通していないとき、エネルギーは入力から出力に転送されます。図 1 に、非同期反転昇降圧コンバータの回路図を示します。
式 1 により、連続導通モード (CCM) でのデューティ・サイクルを計算します。
式 2 により、MOSFET (金属酸化膜電界効果トランジスタ) の最大ストレスを計算します。
式 3 により、最大ダイオード・ストレスが得られます。
ここで
反転昇降圧コンバータの入力または出力を指しているインダクタ・コンデンサ (LC) フィルタがないため、このトポロジではコンバータの両端でパルス電流が発生し、高電圧リップルが生じます。電磁干渉 (EMI) の規定に準拠するため、追加の入力フィルタが必要になることがあります。コンバータが非常に敏感な負荷に電力を供給する必要がある場合、出力側の 2 段目のフィルタにより出力電圧リップルが十分に減衰されない可能性があります。そのような場合は、代わりに Cuk コンバータの使用をお勧めします。
P チャネル MOSFET またはハイサイド MOSFET ドライバが必要なため、降圧コントローラまたはコンバータを使用して反転昇降圧コンバータを構築できます。ただし、コントローラまたはコンバータ IC のグランド端子は、負の出力電圧に接続する必要があります。そうすれば、接続した IC により、負の出力電圧に対してグランド信号がレギュレートされます。
右半面ゼロ (RHPZ) は、反転昇降圧コンバータで実現可能なレギュレーション帯域幅の制限要因です。最大帯域幅は RHPZ 周波数の約 1/5 です。式 4 により、反転昇降圧コンバータの伝達関数の単一 RHPZ 周波数を推定します。
ここで
図 2 から 図 7 に、非同期反転昇降圧コンバータの FET Q1、インダクタ L1、ダイオード D1 の CCM での電圧と電流の波形を示します。
Cuk トポロジは、出力電圧が負のときに入力電圧の昇圧と降圧を行うことができます。スイッチ Q1 が導通していないとき、エネルギーは入力から出力に転送されます。図 8 に、非同期 Cuk コンバータの回路図を示します。
式 5 により、CCM のデューティ・サイクルを計算します。
式 6 により、最大 MOSFET ストレスを計算します。
式 7 により、最大ダイオード・ストレスを計算します。
ここで
これら 3 つの式では、VOUT を負の値にする必要があります。
Cuk コンバータ内の LC フィルタ L2/Co は出力を指しています。その結果、出力電流が連続しているため、出力リップルは非常に小さくなります。入力を確認すると、L1/Ci を持つ別の LC フィルタがあります。したがって、入力電流も連続的であるため、入力リップルも非常に小さくなります。そのため、通信用電源など、入力と出力の両方で非常に敏感かつ負の出力電圧を必要とするアプリケーションには、Cuk コンバータが最適です。
Cuk コンバータ は、MOSFET Q1 をローサイドで駆動する必要があるため、昇圧コントローラを使用して簡単に作成できます。昇圧コンバータまたはコントローラ IC は通常、フィードバック・ピンで正の帰還電圧のみを受け入れます。単純な反転オペアンプ回路を使用すると、負の出力電圧を正の電圧信号に変換できます。
Cuk コンバータにも RHPZ が発生します。スイッチ Q1 がオフになるとエネルギーが出力に転送されるため、出力段は出力の変化にすぐに反応できません。実現可能な最大クロスオーバー周波数は、RHPZ 周波数の 1/5 です。1 つの Cuk コンバータには複数の RHPZ が存在することに注意してください。式 8 により、Cuk コンバータの RHPZ の 1 つを推定します。
ここで、
図 9 から 図 18 に、非同期 Cuk コンバータにおける FET Q1、インダクタ L1、カップリング・コンデンサ C1、ダイオード D1、インダクタ L2 の CCM での電圧と電流の波形を示します。
シングルエンドの 1 次側インダクタンス・コンバータ (SEPIC) や Zeta コンバータと同様に、2 つの個別インダクタではなく、結合型インダクタを使用することも適切です。結合型インダクタを使用すると、次の 2 つの利点があります。1 つ目の利点は、2 個のインダクタを使用した設計と比較してインダクタンスが半分になることです。巻線を結合するとリップルが相殺されるからです。2 つ目の利点は、2 つのインダクタと結合コンデンサによって発生する伝達関数の共振を取り除くことができることです。この共振は通常、カップリング・コンデンサ C1 と並列に抵抗コンデンサ (RC) ネットワークによって減衰する必要があります。
結合型インダクタを使用する場合の 1 つの欠点は、両方のインダクタで同じインダクタンス値を使用する必要があることです。結合型インダクタのもう 1 つの制限は、通常、電流定格です。出力電流が大きいアプリケーションでは、シングル・インダクタを使用する以外のオプションは存在しない可能性があります。
アプリケーションで 3A を超える出力電流が必要な場合は、反転昇降圧コンバータと Cuk コンバータの両方を同期整流付きコンバータとして構成します。Cuk コンバータに同期整流を実装する場合は、多くのコントローラがスイッチ・ノードに接続する必要があるため、ハイサイド・ゲート・ドライブ信号を AC 結合します。Cuk コンバータには 2 つのスイッチ・ノードがあるため、SW ピンで負の電圧定格違反が発生しないように注意してください。
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社