JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
GPIO ピンと同様に、アナログ・ペリフェラルではピンを柔軟に使用できます。バッファ付き DAC 出力、CMPSS 入力、PGA 機能、およびデジタル入力は、ADC 入力と多重化されています。さらに、すべての ADC は VREFLO に内部接続されているため、オフセットの自己較正が可能です。
アナログ・ピン接続を選択する際には、各ピンで使用可能なペリフェラルを考慮してください。コンパレータ付きのアナログ入力を使用すると、これらのアナログ信号が PWM を (フォルト信号として) 迅速にトリップでき、またゼロクロスを検出できます。これらのデバイスには複数の ADC が搭載されているため、特定のアナログ信号を同時にサンプリングすることが有益であるかどうかも考慮してください。このような状況では、3 つの同時アナログ信号を ADC-A、ADC-B、ADC-C に接続できます。
F2800x デバイスでは、アナログ・ピンと多重化されるデジタル GPIO の数はさまざまです。これらは、AIO および AGPIO と呼ばれます。すべての F2800x デバイスには、入力モードでのみ機能する多重化アナログ・ピンである AIO が搭載されています。デフォルトでは、これらはアナログ・ピンとして機能し、GPIO はハイ・インピーダンス状態になります。新しいタイプのアナログ・ピンは AGPIO です。これらは、AIO と AGPIO の両方を搭載した F28003x と F280013x で使用できます。これらの AGPIO は、入力と出力のすべての機能を備えていること以外は、AIO と同様に機能します。デフォルトでは、AGPIO は接続されていないため、構成する必要があります。鋭いエッジを持つデジタル信号を AIO または AGPIO に接続すると、直接隣接するアナログ信号にクロストークが発生する可能性があることに注意してください。