JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
適切な性能を得るため、ADC を適切に設計および評価する必要があります。A/D コンバータには入力インピーダンスと帯域幅の要件があり、メモリのクロストークや、サンプル / ホールド (S+H) 回路のセトリング・エラーが発生する可能性があります。
以下の図に ADC 入力モデルを示します。ここで、Cp は寄生入力容量、Ron はサンプリング・スイッチ抵抗、Ch はサンプリング・コンデンサ、Rs は公称ソース・インピーダンスです。データシートに ADC のチャネルごとの寄生容量が記載されており、使用する ADC を決定するのに役立ちます。アクイジション・ウィンドウの期間は、ACQPS を調整するか、サンプリング周波数を下げるか、またはこれらを組み合わせることにより、各 SOC で調整できます。駆動回路を評価するには、TINA-TI でシミュレーションを実行し、性能とセトリングが適切であることを確認します。
このトピックの詳細については、『C2000 MCU 用の ADC 入力回路の評価』を参照してください。また、ADC の性能を向上させ、メモリ・クロストークを低減するには、『ADC メモリのクロストークを低減する方法』を参照してください。