JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
F2800x デバイスには、さまざまな数の以下の制御ペリフェラルが搭載されています。
特定の制御ペリフェラルの性能は、ボードの設計の影響が大きい可能性があります。不要なノイズを低減して性能を最大限にするため、セクション 4 に示すレイアウト・ガイドラインに従ってください。
シグマ・デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) は、TMS320F28003x および TMS320F28004x デバイスで利用でき、外部シグマ・デルタ・モジュレータと組み合わせて、モーター制御アプリケーションで電流測定とレゾルバ位置のデコードに使用されます。SDFM は、SDFM クロック入力ピンからの外部クロックを使用しているため、クロックにノイズが多い場合はその動作に障害が発生しやすくなります。デバイスのデータシートに記載されている SDFM タイミング要件を満たすクリーンでグリッチのない信号を得るため、これらの信号には特別な措置を取る必要があります。クロック・ドライバのインピーダンスの不整合によるリンギングに対処するため直列終端抵抗を使用し、これらのトレースを他のノイズの多い信号から離して配置することを推奨します。これにより、適切な SDFM 機能を確保できます。SDFM 同期 GPIO (SYNC) オプションを使用してクロック・ピンを PLLRAWCLK に同期させると保護を提供でき、クロックのグリッチが発生した場合でも SDFM 動作を維持できます。この保護には制限があるので、SDFM を適切に機能させるためには、安定したクロック供給が最優先事項であることに注意してください。特定の SDFM タイミング要件については、デバイスのデータシートを参照してください。