JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
昇圧レギュレータのインダクタンス値は、インダクタの電流リップル比 (RR) を基準に計算されます。リップル比は、平均インダクタ電流に対するピーク・ツー・ピーク・リップル電流として定義されます。昇圧トポロジでは、平均インダクタ電流は平均入力電流と等しくなります。インダクタンス値の選択を左右する主な検討事項は、インダクタの電力損失、インダクタ電流の立ち下がり勾配、制御ループの右半面 (RHP) ゼロ周波数 (ωZ_RHP) の 3 つです。
最大リップル比が 30%~60% の場合、上記の検討事項の間でバランスのとれた妥協点が得られます。この例では、インダクタ電流の最大リップル比を 60% としています。インダクタンス値を適切に選択するため、最大出力電圧 (VLOADmax) と最大出力電力 (POUTmax) でのリップル比を計算します。連続導通モードでは、デューティ・サイクルは、式 2 を使って推定されます。リップル比は、式 3 を使って計算します。
ここで、
どの動作点で最大リップル比になるのかについては、デューティ・サイクル範囲に依存します。CCM 動作では、最大リップル比は、通常、デューティ・サイクル 33% で発生します。最大入力電圧でのデューティ・サイクルが 33% を超える場合、最大リップル比は VSUPPLYmax で発生します。最小入力電圧でのデューティ・サイクルが 33% 未満の場合、最大リップル比は VSUPPLYmin で発生します。
式 2 を使用すると、出力電圧が VLOADmax に設定されているとき、最大入力電圧でのデューティ・サイクルは 48.6% と計算されます。最大リップル比は、 VSUPPLY が指定された最大値のときに発生します。設計が 33% のデューティで動作する場合、 式 4 を使用して、指定されたデューティ・サイクルでの電源電圧を逆算します。
ここで
この設計例では、 VSUPPLY_ΔILmax は 18V です。最大リップル比の動作点、目標とするリップル比、負荷電流、スイッチング周波数がわかれば、式 5 を使ってインダクタンスを計算できます。
設計基準を満たすために、標準インダクタンス 2.6μH を選択します。
ピーク・インダクタ電流が最大になるのは、最小電源電圧 VSUPPLY_min, および最大負荷電流 ILOADmax のときです。ピーク・インダクタ電流は、平均入力電流とインダクタのピーク・ツー・ピーク・リップルの半分との和であり、式 6 を使って計算されます 。