JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
LM5123 には、 電流センス・アンプの入力を基準として、45mV の固定スロープ補償ランプがあり、60mV の検出ピーク電流制限があります。電流センス抵抗の大きさは、スロープ補償が固定値であるため、低調波の発振を防止できるように、また、最大の電力供給が可能になるように設定されています。その選択プロセスは、反復プロセスです。これら 2 つの個別の境界条件を分析することで、正しい抵抗値を計算できます。
最大電流センス抵抗の値は、低調波発振を防止するのに十分なスロープ補償に基づいて、式 7 に示すように計算されます。最大電流センス抵抗の値は、最小電源電圧および最大目標負荷電圧で発生する最大デューティ・サイクルにおいて計算されます。
計算に基づき、最大デューティ・サイクルで低調波の発振を防止するためには、電流センス抵抗の最終的な選択値は、 2.86mΩ 未満にする必要があります。RCSmax の値は、選択したインダクタンスの値に比例することに注意してください。
セクション 2.2 で計算されたピーク・インダクタ電流を使って、最大出力電力が得られる電流センス抵抗の大きさを決定します。部品の公差および電力損失があるため、計算されたピーク・インダクタ電流よりもいくらか余裕を見て、大きめのピーク電流制限を選択します。通常、5%~20% の範囲を使用します。この例では、 20% のマージンを選択します。ピーク・インダクタ電流制限は、式 8 を使って計算します。
ここで、
電流センス抵抗で設定する最小ピーク電流制限は、 33.2A より大きくする必要があります。理想的な抵抗値は、式 9 を使用して計算します。
ここで、
最大電力を許容するには、抵抗値を 1.8mΩ 未満にする必要があります。
低調波発振は、RCSslope の値が RCSpower の値よりも大きい設計で発生する可能性があります。この状態が発生した場合、インダクタのリップル比を小さくする必要があるため、セクション 2.2 の手順を再度検討する必要があります。リップル比を小さくすると、実効スロープ補償が増加します。この設計例ではスロープ補償で十分であり、電流センス抵抗の値には標準値の 1.5mΩ を選択します。式 9 を整理すれば 式 10 となり、ピーク・インダクタ電流制限が計算されます。
1.5mΩ という値を選択すると、ピーク・インダクタ電流制限は 40A となります。