インダクタは、3 つの主要なパラメータに従って選択します。計算されたインダクタンス値 (LM)、RMS インダクタ電流、最大ピーク・インダクタ電流 (ILPEAKlimit) です。
- インダクタンス値には 2.6μH が選択されます。この値は、多くの磁気ベンダから供給されている標準インダクタンス値です。
- インダクタの RMS 電流は、最小電源電圧、最大負荷目標電圧、最大出力電力における平均電源電流、すなわち 25A で近似されます。インダクタの RMS 電流定格は、この推定 RMS 電流よりも大きくする必要があります。これは、インダクタの温度をアプリケーションに基づく適切なレベルに維持するためです。
- インダクタの飽和電流は、最大ピーク・インダクタ電流制限 40A よりも大きくする必要があります。磁気材料とインダクタの構造によって、飽和プロファイルが決まります。飽和プロファイルがハードな場合は、インダクタが飽和するとインダクタンスが大幅に減少しますが、飽和プロファイルがソフトな場合はロールオフが遅くなります。インダクタのデータシートを確認して、飽和値がピーク・インダクタ電流制限を上回っているようにしてください。
この設計例では、インダクタンス値が 2.6μH、飽和電流制限が 50A、また、25A RMS における温度上昇が 30℃になるようにインダクタを選択しています。