JAJA763A November 2023 – November 2023 AM625SIP
プロセッサとマイクロコントローラはあらゆる物に実装され、考えられるほぼすべてのスマート デバイスで使用されています。テクノロジーの進歩に伴い、ネットワーク接続された世界のニーズに対応できるように、エンド デバイスとアプリケーションはますます高機能で高性能なものになっています。これにより、プロセッサと組込みシステムの複雑化と大型化が進み、スマート ホームやネットワーク接続型グリッド ファクトリなどに使用されるさまざまなアプリケーションの設計上の課題に対処するため、ハードウェアが複雑なものになっています。
このアプリケーション ノートでは、プロセッサを設計に使用した際の一般的な課題について説明します。設計上の一般的な課題には、次のようなものがあります。
現在、新しいアプリケーションの高性能要件に対応するため、プロセッサは大型化とレイヤ数増加の一途をたどっています。たとえば、ドアベル カメラのようなスマート ホーム デバイスは、ローカル通信を経由して多数のアクセサリ デバイスに接続し、顔認識や物体検出などの処理をエッジ側で実行するために、より高い性能を必要とします。このアプリケーションのプロセッサには、これらの処理を実行するため、メモリ、IO、高 DMIP 性能が必要となる場合があります。これは最終的にプロセッサの大型化につながり、ハードウェア設計の複雑さが増す可能性があります。
このため、プロセッサ間でのスケーラビリティと互換性に対するニーズが高まっています。また、既存のソフトウェアやハードウェアとの互換性を維持しながら、計算性能を向上させる要求も高まっています。このため、異なるアプリケーションから移行する場合に、プロセッサ設計においてより複雑なトレードオフと互換性の課題が生まれています。ドアベルには 1.4GHz の性能が必要となることがありますが、IoT (モノのインターネット) ゲートウェイに必要な性能はそれほど高くないことがあります。ほとんどの設計者は、新しいプラットフォームを再設計するよりも、既存のプロセッサを複数のアプリケーションにスケーリングすることを好みます。ハードウェアとソフトウェアがスケーラブルであれば、プロセッサ間で開発リソースを簡単に再利用でき、ハードウェアとソフトウェアの両方で、開発時間とリソースを削減できます。
ボード設計には、プロセッサを含め、複数のコンポーネントが存在します。これには、プロセッサ、メモリ、ペリフェラル、その他の多くのコンポーネントがあります。堅牢性は、プロセッサを選択する際の設計上の重要な考慮事項ですが、これはハードウェアとソフトウェアだけの問題ではありません。また、基板設計プロセスには、セキュリティ、テスト、検証、ブートアップ時のエラー処理、レイアウトや層数、熱管理やパワー マネージメントなど、他にも設計上の課題があります。
最終製品は信頼性が高く、安全で、脆弱性に対する耐性が高い、ということが確保されている必要があります。メモリまたは DDR のレイアウトは、基板設計において重要であるだけでなく、基板の初回の起動に失敗する最も一般的な原因となります。SoC には、エラーを検出し、容易に回復できる能力が必要です。これは重要な機能ですが、複雑なシミュレーション ツールを使用して、さまざまな条件下で包括的なテストと検証を行うことが必要となります。大多数のエンジニア、特に初めてプロセッサを使用するエンジニアにとって、これは容易なことではありません。堅牢性に関する課題を満たすことで、SoC がさまざまな家電製品で信頼性、安全性、耐久性の高い動作を実現できるようになります。
多くの場合、さまざまなアプリケーションにおいて、プロセッサの消費電力要件と性能要件のバランスを取る必要があります。バッテリ動作デバイスに搭載されるプロセッサでは、バッテリ動作時間を長くするため、効率的なパワー マネージメントが不可欠です。消費電力は過熱にもつながり、性能の低下や、永続的な損傷を引き起こし、チップセットの寿命が短縮される原因ともなります。
プロセッサの性能の向上により、ボード設計においてエネルギー効率と熱管理が大きな課題となっています。通常ハイエンド プロセッサには、ヒートシンク、熱センサ、スロットル メカニズムなどの効果的な熱管理が必要となります。たとえばラップトップには、過熱を防ぐためにスロットリングやファンなどの熱管理システムが搭載されています。ただし、これらの部品を追加すると設計が大型化し、ボードを設計するための開発時間とリソースの増加につながります。消費電力と熱管理は、すべての設計者が直面する非常に深刻な設計課題であり、SoC でこの課題を緩和する効果的な方法を採用することで、設計プロセスを効率化できます。
AM625SIP のような LPDDR4 を内蔵したテキサス・インスツルメンツのシステム イン パッケージ (SIP) プロセッサは、プロセッサ設計に関する一般的な課題の解決に役立ちます。これらのプロセッサは、ハードウェア、ソフトウェア、堅牢性、消費電力に対応します。エンジニアが現在直面している多くの課題です。AM625SIP には LPDDR4 が内蔵されているため、開発フローを簡素化し、迅速化することができます。
SiP により、DDR のレイアウトに必要な時間とリソースを削減でき、PCB レイアウト、シミュレーション、検証、故障解析の労力を低減して、レイアウトを短期間で市場に投入できます。また、システム イン パッケージを使用すると、ハードウェア設計の簡素化、堅牢性の向上、サイズまたはシステム BOM の最適化、消費電力の削減などの他の利点もあり、開発期間を短縮できます。
プロセッサ SoC の設計では、消費電力、熱、スケーラビリティ、ソフトウェア / ハードウェア設計、セキュリティ、エラー処理、テストに関するさまざまな設計上の課題を解決し、バランスを取る必要があります。これは設計者にとって容易なことではありませんが、これらの課題に適切に対処することで、開発期間を短縮し、コストを削減できます。システム イン パッケージは、システム設計において有益な選択肢であり、さまざまな汎用アプリケーションやデバイス、コンパクトで高性能なデバイスの作成において重要な役割を果たします。