JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
TPS5450 には入力デカップリング・キャパシタが必要で、アプリケーションによってはバルク入力キャパシタも必要です。推奨される最小デカップリング容量は 4.7μF です。高品質の X5R または X7R セラミック・タイプが必要です。一部のアプリケーションでは、入力電圧定格と電流リップル定格を超えない限り、値の小さいデカップリング・キャパシタを使用できます。電圧定格は、最大入力電圧 (リップルを含む) よりも高くなければなりません。
この入力リップル電圧は、Equation3 で概算することができます。
ここで
この設計では、入力容量は、並列に配置される 2 個の 4.7μF キャパシタ (C1 と C4) で構成されます。追加の高周波バイパス・キャパシタ C5 も使用されます。
最大 RMS リップル電流についても確認する必要があります。ワーストケース条件の値は、Equation4 で概算することができます。
この場合、入力リップル電圧 は 281 mV、RMS リップル電流は 2.5 A になります。入力キャパシタ両端の最大電圧は、VIN max +ΔVIN/2 となります。選択した入力デカップリング・キャパシタは定格が 50V、リップル電流容量が 2.5A 以上であり、十分な余裕があります。いかなる状況でも、電圧および電流の最大定格を超えないことが非常に重要です。
TPS5450 の回路が入力電圧源から約 2 インチ以内に配置されていない場合、バルク容量の追加が必要になることがあります。このキャパシタの値はそれほど重要ではありませんが、リップル電圧を含めた最大入力電圧を処理できる定格が必要です。また、出力をフィルタリングして、入力リップル電圧が許容範囲内に収まるようにする必要があります。