JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
このデバイスは、5.5V~36 Vの入力電圧範囲で動作するよう設計されています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。入力電源が TPS5450 コンバータから数インチ以上離れている場合、セラミック・バイパス・コンデンサに加えてバルク容量の追加が必要になることがあります。通常は、100μF の電解コンデンサを使用します。