JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
UART インターフェイスでの無応答動作は、かなり単純です。コマンド・フィールドは、動作のアドレスとコマンドを指定します。その後にデータ・バイトがある場合は、そのバイトを PGA460 デバイスに格納します。送信されるデータ・バイトの数は、UART コマンドによってあらかじめ決まっています。フレームの最後のフィールドは、コントローラによって生成されるチェックサム・フィールドです。図 7-24 に、メモリ・レジスタの書き込み動作の例を示します (コマンド 10)。
UARTインターフェイスに無応答コマンドが到着したときに、別の無応答コマンドを処理している途中であった場合、または PGA460 デバイスが機能を実行しているビジー状態であった場合には、前のコマンドは中止され、新しいコマンドが直ちに処理されます。コマンド 0~コマンド 4 またはコマンド 17~コマンド 21 のいずれかを以前に受信して、PGA460 デバイスが記録期間の処理中であるときに UART で他のコマンドを受信した場合、この処理は特に重要です。この場合、PGA460 デバイスは前のコマンドを中止して現在の記録期間を終了させ、新しいコマンドを処理するサイクルを開始します。