JAJSDA4H February 2013 – June 2017 LM5122
PRODUCTION DATA.
LM5122デバイスは、昇圧DC-DCコンバータです。このデバイスは一般に、低いDC電圧を高いDC電圧に変換するために使用されます。LM5122デバイスの部品の値を選択するには、以下の設計手順を使用します。または、 WEBENCH®ソフトウェアを使用して完全な設計を作成することもできます。WEBENCHソフトウェアは、反復的な設計手順を使用し、包括的な部品データベースにアクセスして設計を生成します。ここでは、設計手順について簡単に説明します。