JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
マスタによって SCL ラインが Low に保持されている、または TMP117 によって START 条件と STOP 条件の間の 35ms (標準値) にわたって SDA ラインが Low に保持されている場合、TMP117 はシリアル・インターフェイスをリセットします。SCL ピンが Low にプルされると、TMP117 は SDA ラインを解放し、ホスト・コントローラからの START 条件を待ちます。タイムアウト機能がアクティブになることを避けるため、SCL の動作周波数として、少なくとも 1kHz の通信速度を維持する必要があります。