JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
マスタから送信される最初のバイトはスレーブ・アドレスで、R/W ビットが Low にセットされています。その後で、TMP117 は有効なアドレスの受信をアクノリッジします。マスタから送信される次のバイトは、ポインタ・レジスタです。その後で、TMP117 はポインタ・レジスタ・バイトの受信をアクノリッジします。次の 1 バイトまたは数バイトは、ポインタ・レジスタによりアドレス指定されたレジスタに書き込まれます。TMP117 は、データ・バイトを受信するごとにアクノリッジします。マスタは、START 条件または STOP 条件を生成することによりデータ転送を終了できます。