4 改訂履歴
Changes from C Revision (September 2014) to D Revision
- Updated the Register Map section to the new format. No new data addedGo
- Deleted statement of 64-kHz sample rateGo
Changes from B Revision (July 2013) to C Revision
- Added 「ピン構成および機能」セクション、「ESD定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
Changes from A Revision (July 2013) to B Revision
- 「特長」リスト項目のオーディオ性能を「RLOAD = 8Ω」から「RSPK = 8Ω」に変更Go
- Changed From: Voltage at speaker amplifier output pins To: Speaker Amplifier Output Voltage in the Abs Max tableGo
- Changed Figure 30Go
- Changed the Soft Clipper Control (SFT_CLIP Pin) sectionGo
- Changed Figure 62 device number reference From: TAS5760MD to TAS5760xDGo
- Changed paragraph text following Figure 62 From: This is the architecture of the TAS5760MD. To: This is the architecture of the headphone / line driver inside of the TAS5760MD.Go
Changes from * Revision (May 2013) to A Revision