JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
このシリアライザは、デバイスをイネーブルまたはパワーダウンするために、PDB 入力ピンを備えています。このピンは、外部デバイス、または VDD で制御できます。ここで、VDD = 1.71V~1.89V です。基板上のすべての電源が安定した後、PDB をhigh にすることができます。
PDB を Low に駆動する場合には、必ず、このピンを少なくとも 3ms の間 0V に駆動します。その後、ピンを開放するかまたはピンを High に駆動します。PDB を直接 VDD にプルアップする場合、10kΩ のプルアップ抵抗を使用し、グランドに対しては > 10μF のコンデンサを接続する必要があります。
PDB を Low に切り替えると、本デバイスの電源がオフになり、すべての制御レジスタがデフォルトにリセットされます。電源投入後にエラーが検出された場合は、レジスタをクリアしてエラーをリセットすることを推奨します。
VDDDRV は、必ず、VDDPLL より前に、または同時に電源投入してください。