JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
すべての湿度センサと同様に、HDC2022 の取り扱いと保管については、特別なガイドラインに従う必要があります。これは、通常の半導体デバイスでは一般的でない内容です。UV および可視光への長時間の曝露、または化学物質の蒸気への長時間の暴露は、RH% (相対湿度) の精度に影響を与えることがあるため、回避する必要があります。また、製造、輸送、動作、パッケージ材料 (粘着テープ、ステッカー、バブルフォイル) において発生する、アウトガス性気化物質から保護する必要があります。詳細については、『湿度センサ:保管と取り扱いのガイドライン』 (SNIA025) を参照してください。