JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | FREEZE_DES_ CAP | R/W | 0x0 | パートナーの能力を凍結します。 双方向制御チャネルによるパートナー機能の自動ロードを防止します。レジスタ 0x1E および 0x1F に書き込まれた値でこの機能は固定されます。 |
6 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
5 | BIST_EN | R/W | 0x0 | リンク BIST 有効。 このビットは、リモート パートナーが V3Link インターフェイス上で BIST 動作を要求していることを示します。 このフィールドは、バック チャネル リンクが検出されると、双方向制御チャネルによって自動的に設定されます。ソフトウェアはこの値を上書きできますが、双方向制御チャネルによる上書きを禁止するため、FREEZE DES CAP ビットもセットする必要があります。 |
4 | MPORT | R/W | 0x0 | リモート パートナー マルチポート有効。 0:リモート パートナーは、シングルポート デシリアライザ デバイスです。 1:リモート パートナーは、マルチポート デシリアライザ デバイスです。 このフィールドは、バック チャネル リンクが検出されると、双方向制御チャネルによって自動的に設定されます。ソフトウェアはこの値を上書きできますが、双方向制御チャネルによる上書きを禁止するため、FREEZE DES CAP ビットもセットする必要があります。 |
3:0 | PORT_NUM | R/W | 0x0 | リモートパートナーのポート番号。 マルチポート デバイスに接続されている場合、このフィールドはシリアライザが接続されているポート番号を示します。 このフィールドは、バック チャネル リンクが検出されると、す双方向制御チャネルによって自動的に設定されます。ソフトウェアはこの値を上書きできますが、双方向制御チャネルによる上書きを禁止するため、FREEZE DES CAP ビットもセットする必要があります。 |