JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
次のリストは、「ピン属性」表の各列の内容についての説明です。
ボール番号:ボール グリッド アレイ パッケージの各端子に割り当てられたボール番号。
ボール名:ボール グリッド アレイ パッケージの各端子に割り当てられたボール名 (この名前は通常、プライマリ MUXMODE 0 信号機能から取られます)。
信号名:ボールに関連するすべての専用およびピン多重化信号機能の信号名。
「ピン属性」表は、ピンに実装される SoC ピン多重化信号機能を定義しており、デバイス サブシステムに実装される信号機能の 2 次多重化は定義していません。信号機能の 2 次多重化については、この表では説明しません。2 次多重化信号機能の詳細については、デバイス TRM の該当するペリフェラルの章を参照してください。
MUX モード:各ピンの多重化信号機能に関連付けられた MUXMODE 値:
パッドを未定義の多重化モードに構成すると、未定義の動作が生じるため、このような構成は避ける必要があります。
種類:信号の種類と方向:
I = 入力
O = 出力
OD = 出力、オープン ドレイン出力機能付き
IO = 入力、出力、または同時に入力と出力
IOD = 入力、出力、または同時に入力と出力、オープン ドレイン出力機能付き
IOZ = 入力、出力、または同時に入力と出力、3 ステート出力機能付き
OZ = 3 ステート出力機能付き出力
A = アナログ
PWR = 電源
GND = グランド
DSIS:選択解除入力状態 (DSIS) は、MUXMODE によってピン多重化信号機能が選択されていないとき、サブシステム入力 (ロジック「0」、ロジック「1」、または「パッド」レベル) に駆動される状態を示します。
リセット時のボール状態 (RX/TX/PULL):MCU_PORz がアサートされているときの端子の状態。ここで、RX は入力バッファの状態、TX は出力バッファの状態、PULL は内部プル抵抗の状態を定義します。
リセット後のボール状態 (RX/TX/PULL):MCU_PORz がアサート解除された後の端子の状態。ここで、RX は入力バッファの状態、TX は出力バッファの状態、PULL は内部プル抵抗の状態を定義します。
リセット後の MUX モード:この列の値は、MCU_PORz がアサート解除された後のデフォルトのピン多重化信号機能を定義します。
I/O 電圧:この列は、該当する場合、それぞれの電源の I/O 動作電圧オプションを示します。
詳細については、「推奨動作条件」で、各電源に定義されている有効な動作電圧範囲を参照してください。
電力:関連する I/O の電源 (該当する場合)。
Hys:この I/O に関連付けられている入力バッファにヒステリシスがあるかどうかを示します。
詳細については、「電気的特性」のヒステリシスの値を参照してください。
プル タイプ:内部プルアップまたはプルダウン抵抗が存在することを示します。内部抵抗は、ソフトウェアによって有効化または無効化できます。
同じピン多重化信号機能に 2 つのピンを構成すると、予期しない結果が生じる可能性があるため、この構成はサポートされていません。この問題は、正しいソフトウェア構成を使用すると簡単に防止できます。
ピン多重化で定義されない多重化モードにパッドが設定されたとき、そのパッドの挙動は未定義になります。これは避ける必要があります。
バッファのタイプ:この列は、端末に関連付けられたバッファタイプを定義します。この情報を使用して、該当する「電気的特性」表を決定できます。
電気的特性については、「電気的特性」の適切なバッファ タイプの表を参照してください。
パッド構成レジスタ名:デバイスのパッド / ピン構成レジスタの名前です。