JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
SS_SET ピンは、出力電圧の設定に加えて、ソフト スタート時間のプログラミングと、内部リファレンス電流用のノイズ フィルタの作成という 2 つの重要な機能を果たします。ほとんどのアプリケーションでは、十分な低ノイズ性能を得るために、少なくとも 4.7μF コンデンサが推奨されます。より大きな値のコンデンサも許容されますが、コンデンサの値を 4.7μF より大きくしていくと、出力ノイズ減少の効果はしだいに減少します。
このコンデンサは、SS_SET 電圧のランプ レートも低下させるため、LDO のターンオン時間 (ソフト スタート) を制御します。ただし、コンデンサが ISET 電流 (公称 100μA) によってのみ充電される場合は、スタートアップ時間が過剰になります。そのため、スタートアップ中にアクティブになる追加の高速充電電流源 (IFS ≈ 2mA) があります。その結果、4.7μF コンデンサのソフト スタート時間は公称 3.7ms となります。図 8-3 に、この回路の概略図を示します。
この高速充電回路は、FB_PG スレッショルド (標準 300mV) に達するまでアクティブになります。FB_PG スレッショルドに達すると、高速スタート電流はオフになり、式 6 に示すソフト スタート時間が完了します。CSS は、100μA (標準値) のリファレンス電流で、最終的な値 (RSET 抵抗により決定) まで充電を継続します。図 8-4 に、スタートアップ波形の例を示します。この波形では、分圧された VIN が EN に供給されていると想定しています。
ここで、
高速充電電流 (IFS) と設定電流 (ISET) は、ソフト スタート時間 (tSS) 中はどちらもアクティブであり、「電気的特性」表に ISS_SET(start) として示されています。この 2.1mA の標準値は、12kΩ の RREF 抵抗に対して有効です。高速充電電流は RREF 抵抗を流れる電流から内部的に生成されるため、12kΩ より大きいまたは小さい値を使用すると、IFS 電流が減少または増加します。
高速スタート回路が不要な場合は、FB_PG ピンを VOUT に接続します。これにより、FB_PG スレッショルドに短時間で到達するため、高速スタート回路が迅速にオフになります。これは、セクション 8.3.6 で説明しているように、PG ピンの動作に影響することに注意してください。