TPS7H1111 の出力電圧は SS_SET 電圧 (からオフセット誤差を減算した電圧) と等しいため、SS_SET に電圧を供給して TPS7H1111 を構成することも可能です。図 8-2 に示すように、電圧源 VSET を SS_SET に供給します。DAC を電圧源として使用すると、構成可能な電圧制御が可能になります。
この方法を使用する場合、いくつかの固有の考慮事項があります。
- SS_SET に電圧源を供給する場合、超低ノイズのリファレンス電流に依存する代わりに、VSET のノイズがユニティ ゲイン誤差アンプを介して出力に渡されます。ノイズを最小限に抑えるため、図に示すように、VSET と SS_SET の間に RC フィルタを使用することをお勧めします。
- TPS7H1111 の出力電圧は SS_SET に直接追従するため、スタートアップ中にソフト スタートはありません。必要なソフト スタート時間を確保するため、VSET 電圧のスルーレートを制御することをお勧めします。VSET と SS_SET の間に RC フィルタを配置すると、このスルーレートの制御に役立つ場合があります。
- SS_SET ピンは、動作中は公称 100μA を出力し、「ソフト スタート」時 (VFB_PG < VFB_PG(rising)) は 2.1mA を出力します。この電流を処理するために、シャント抵抗が必要になることがあります。