JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
このデバイスは、CSI_RX_IF モジュールを内蔵しているので、複数のカメラから画像処理アクセラレータ (VPAC) または内部メモリにビデオ入力をストリーミングできます。デバッグおよびテストの目的で、ビデオ入力をトランスミッタ CSI (CSI_TX_IF) 経由で再送信することもできます。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「カメラ ストリーミング インターフェイス (CSI)」セクションを参照してください。