JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
I/O ピンをイネーブルにするには、動作中に EN 入力を Vref_B に直接接続し、両方のピンをバイアス抵抗 (通常 200kΩ) を介してハイサイド (VCCB) にプルアップする必要があります。電源投入時、電源切断時、または動作中にハイ インピーダンス状態にするには、EN ピンを Low にする必要があります。EN ピンは常に Vref_B ピンに直接接続する必要があり、プルアップ抵抗を使用せずにオープン ドレイン ドライバでディセーブルすることを推奨します。これにより、Vref_B で EN 入力を調整し、チャネルをバイアスして適切な変換を行うことが可能になります。デバイスで安定した電源を供給するには、Vref_B にフィルタ コンデンサを使用することを推奨します。
オープン ドレイン I/O デバイスの電源電圧には、LSF に使用される電源とまったく異なるものを使用でき、動作に影響を与えません。イネーブル ピンの使用方法の詳細については、『LSF ファミリでのイネーブル ピンの使用』ビデオを参照してください。
入力 EN(1) ピン | データ ポートの状態 |
---|---|
Vref_B に直接接続 | An = Bn |
L | ハイ インピーダンス |