JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 が DFP モードに構成されている場合、または DRP に構成されていて DFP として動作している場合、アクティブ・ケーブルに VCONN が供給されます。VCONN は、未接続の CC ピンが抵抗 R(a) で終端されていると判定され、UFP が検出されて Attached.SRC 状態に遷移した後にのみ供給されます。VCONN は、VDD5 から低抵抗のパワー FET を経由して未接続の CC ピンに供給されます。取り外しイベントが検出され、アクティブ・ケーブルが取り外されると、VCONN は除去されます。
HD3SS3220 は電流制限機能を備えており、デバイスから引き込まれる電流が VCONN で許容される最大値を上回った場合に VCONN を切断します。VCONN フォルトが発生した場合、I2C レジスタの VCONN フラグが設定され、HD3SS3220 はレジスタ・フラグがクリアされるまで VCONN への電力供給を停止します (スイッチをオフ)。フォルトが発生したときに HD3SS3220 が GPIO モードの場合、VCONN スイッチはオフになり、ポートが取り外されて再接続されるまで HD3SS3220 は VCONN を供給しません。