JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
UCC28063 では、PWMCNTL ピンを使って、PFC 段をダウンストリーム コンバータと連携させることができます。HVSEN ピンにより、PFC 出力電圧が監視されます。設定されたスレッショルドを出力電圧が下回っている限り、12μA の電流源 (IHV_HYS) が有効化されています。出力電圧がこのスレッショルドを上回ると、PWMCNTL ピンが内部でグランドにプルされるため、このピンを使ってダウンストリーム コンバータを有効化できます。同時に、この電流源が無効化されることで、ダウンストリーム コンバータがターンオフする下側スレッショルドのヒステリシスが生じます。有効化 / 無効化のヒステリシスは、HVSEN の分圧器の比と抵抗値によって調整されます。HVSEN ピンは、フェイルセーフ過電圧保護 (OVP) にも使用されます。分圧器を設計する際は、このフェイルセーフ OVP レベルが通常の VSENSE OVP レベルよりも確実に高く設定されるようにします。
1 つの抵抗分圧器によって検出される、HVSEN 入力に関連するスレッショルドは 2 つ存在するため、PWMCNTL ターンオフ電圧 (VPWM-OFF) はフェイルセーフ OVP 電圧 (VFLSF_OV) とリンクしています (式 14 を参照)。
最初にどちらか一方を任意に選択すると、他方が決定されるため、トレードオフが必要になる場合があります。PWMCNTL ターンオン電圧 (VPWM-ON) は、HVSEN ヒステリシス電流を考慮して、分圧器の上側の抵抗値を選択することで設定されます (式 15 と 式 16 を参照)。次に、分圧器の下側の抵抗が計算されます (式 17 を参照)。